This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:外部 CLK 同步

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324258/tps552892-external-clk-synchronization

器件型号:TPS552892

您好、团队成员:

我对于外部 CLK 同步设计要求有几个问题。

1) 1)完成同步需要多少个 CLK 脉冲。

2) 2)当 MODE 设置为低电平时、如果在 SYNC 引脚上放置外部 CLK、器件是否在轻负载条件下与 PFM 一起工作? (如果愿意、是否有任何方法即使在轻负载条件下也能与外部 CLK 同步? 是否应该将 FPWM 设置为高电平?)

提前感谢。
美国 泽本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    这款设备的专家本周正在度假、很抱歉、但很可能要等到下周中旬才能获得您的问题的最终答案。

    在此期间、您能否共享用于同步的哪个频率、以及您的外部信号是固定频率还是要应用与器件的抖动功能类似的频率?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、

    让我离线继续本次讨论。

    此致、

    泽本市