This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找双向恒流解决方案

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324275/looking-for-a-bidirectional-constant-current-solution

主题中讨论的其他器件:TPS25221

我正在寻找一些关于设计一种低成本/紧凑型方法来限制单个电池单元的最大充电和放电电流的想法。

要求电压约为1.5V 至4.0V、电流限制为1A;接通过流时、请勿关闭、但将最大电流限制为1A。

我正在使用背对背放置的两个 TPS25221进行设计、但我不确定该器件是否会在因散热而导致持续过流的情况下令人满意。 我宁愿为此使用开关 CC 稳压器。

是否有单个器件可以双向执行此任务? 如果不能、哪个器件是开关电流限制的理想选择、开关 LED 驱动器是否是可行的替代方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gert、

    为了更好地 帮助 您、 您的确切应用是什么?

    您是否绝对受限于您的规格、如电压范围? 我提出来是因为 TPS25221的 VIN (最小值)为2.5V、而不是1.5V。

    TPS252210的价格范围为0.14美元至0.24/1ku 美元。 您的最大价格范围是多少?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有全面介绍全部要求、但据我所知、目前该应用出于安全原因限制了特定类型电池或超级电容器单元的充电和放电电流。 理想情况下、电压范围应该为1.6V 至4.2V。

    很遗憾、我还没有被告知最大价格范围、TPS25221的价格足够低、我想这里还有其他空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gert、

    我会深入了解并回复给您。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gert,

    除了 TPS25221、我得出的 与 您的 VIN 规格最接近的是 TPS250x 、其中 VIN (最小值)为1.8V。 另一个是 TPS22908、但 VIN (最大值)为3.6V。 不过、这些也不是单个器件解决方案。 TPS206x 可能是一个重要的双向开关

    为了在初始发布后回答您有关 LED 驱动器的问题、我们的 LED 驱动器的最小电压也不从1V 范围开始。

    在搜索过程中、我找到了一份有趣的应用手册、其中介绍了如何使用电子保险丝器件实现双向控制。 您可以 在此处查看应用手册。 尽管我发现了一些符合您的 VIN 规格的 TI 电子保险丝器件、但它们的价格相当高。

    我将继续寻找其他替代解决方案、并将告诉您。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该可以采用双芯片解决方案。 但我们的电子保险丝的最低工作电压为2.7V。 这是否足以满足您的需求? 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    Br、

    勒凯什