我正在寻找一些关于设计一种低成本/紧凑型方法来限制单个电池单元的最大充电和放电电流的想法。
要求电压约为1.5V 至4.0V、电流限制为1A;接通过流时、请勿关闭、但将最大电流限制为1A。
我正在使用背对背放置的两个 TPS25221进行设计、但我不确定该器件是否会在因散热而导致持续过流的情况下令人满意。 我宁愿为此使用开关 CC 稳压器。
是否有单个器件可以双向执行此任务? 如果不能、哪个器件是开关电流限制的理想选择、开关 LED 驱动器是否是可行的替代方案?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找一些关于设计一种低成本/紧凑型方法来限制单个电池单元的最大充电和放电电流的想法。
要求电压约为1.5V 至4.0V、电流限制为1A;接通过流时、请勿关闭、但将最大电流限制为1A。
我正在使用背对背放置的两个 TPS25221进行设计、但我不确定该器件是否会在因散热而导致持续过流的情况下令人满意。 我宁愿为此使用开关 CC 稳压器。
是否有单个器件可以双向执行此任务? 如果不能、哪个器件是开关电流限制的理想选择、开关 LED 驱动器是否是可行的替代方案?
谢谢!
Gert,
除了 TPS25221、我得出的 与 您的 VIN 规格最接近的是 TPS250x 、其中 VIN (最小值)为1.8V。 另一个是 TPS22908、但 VIN (最大值)为3.6V。 不过、这些也不是单个器件解决方案。 TPS206x 可能是一个重要的双向开关。
为了在初始发布后回答您有关 LED 驱动器的问题、我们的 LED 驱动器的最小电压也不从1V 范围开始。
在搜索过程中、我找到了一份有趣的应用手册、其中介绍了如何使用电子保险丝器件实现双向控制。 您可以 在此处查看应用手册。 尽管我发现了一些符合您的 VIN 规格的 TI 电子保险丝器件、但它们的价格相当高。
我将继续寻找其他替代解决方案、并将告诉您。
Br、
成