This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:HB 和 HS 引脚瞬态负电压规格

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323053/ucc256403-hb-and-hs-pin-transient-negative-voltage-spec

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC27710

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC256403并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

数据表(6.1绝对最大额定值)指定 HO 和 LO 引脚为瞬态负电压。

另一方面,关于 HB 和 HS 引脚,不描述瞬态负电压规格。

请您告诉我。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    我已经联系了设计团队。 一旦有了他们的更新、我就会回来。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    期待您的回答。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这位设计工程师本周外出、我们将于下周回来。 所以、下周再见。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计工程师提到他利用了此 IC 的 UCC27710驱动程序 IP。 HPD 团队应该能够帮助您解决问题。

    我要将该线程分配给 HPD。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    我来自 HPD 团队、能够提供有关 UCC27710的信息。

    HB 引脚以 HS 引脚为基准。 建议使用 HS 引脚负电压额定值为-11V。 建议在10V 至20V 的电压下使用以 HS 为基准的 HB 引脚、绝对额定值为-0.3V 至24V。 有关该瞬态的负 HS 与时间关系图、请参阅数据表中"负 HS 电压条件下的操作"的第8.4.4节。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    我现在将关闭该主题。

    如果客户对此有其他问题、请重新打开此主题并添加您的后续问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    我同意。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市