主题中讨论的其他器件: UCC27710
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 UCC256403并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
数据表(6.1绝对最大额定值)指定 HO 和 LO 引脚为瞬态负电压。
另一方面,关于 HB 和 HS 引脚,不描述瞬态负电压规格。
请您告诉我。
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Shinichi:
我来自 HPD 团队、能够提供有关 UCC27710的信息。
HB 引脚以 HS 引脚为基准。 建议使用 HS 引脚负电压额定值为-11V。 建议在10V 至20V 的电压下使用以 HS 为基准的 HB 引脚、绝对额定值为-0.3V 至24V。 有关该瞬态的负 HS 与时间关系图、请参阅数据表中"负 HS 电压条件下的操作"的第8.4.4节。
如果有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔