我正在尝试使用 LM334为容性负载提供2.1mA、并且电压会出现一些很大的尖峰。 我已将电路简化为图中所示的那样、所采集的信号是交流耦合的以消除直流失调电压、但 R1上的电压应该是9VDC 左右。 采集的信号显示了 R1上的噪声、在连接 C1时该噪声会降低。 但是、它也会在噪声中引入较大的尖峰。 在使用电容性负载时、我看到这一点有什么原因吗? 是否有办法补偿 LM334以消除这些尖峰?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用 LM334为容性负载提供2.1mA、并且电压会出现一些很大的尖峰。 我已将电路简化为图中所示的那样、所采集的信号是交流耦合的以消除直流失调电压、但 R1上的电压应该是9VDC 左右。 采集的信号显示了 R1上的噪声、在连接 C1时该噪声会降低。 但是、它也会在噪声中引入较大的尖峰。 在使用电容性负载时、我看到这一点有什么原因吗? 是否有办法补偿 LM334以消除这些尖峰?

您好、Walter、我采用了相同的测量数据、并对这两个信号应用了一个低通滤波器。您可能会看到、没有 C1时、噪声也会出现同样的向下尖峰、尽管 C1的尖峰幅度较高而不是较低。 我不能使用更大的 C1值、因为我的电路只是对实际电路的简化。 实际上有一个传感器通过 C1进行交流耦合。 我只需移除它并短接至地以进行测量。
如果该低频噪声是器件固有的、则可能不会使用该器件。 是否有另一个器件具有更低的本底噪声?