This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:电容性负载的噪声尖峰

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324081/lm334-noise-spikes-with-capacitive-load

器件型号:LM334

我正在尝试使用 LM334为容性负载提供2.1mA、并且电压会出现一些很大的尖峰。 我已将电路简化为图中所示的那样、所采集的信号是交流耦合的以消除直流失调电压、但 R1上的电压应该是9VDC 左右。 采集的信号显示了 R1上的噪声、在连接 C1时该噪声会降低。 但是、它也会在噪声中引入较大的尖峰。  在使用电容性负载时、我看到这一点有什么原因吗? 是否有办法补偿 LM334以消除这些尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    尖峰可能由低频时振幅更大的闪烁或散粒噪声所致。 在添加 C1之前、尖峰可能已被高频噪声隐藏。 是否尝试过更大的 C1值?

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、我采用了相同的测量数据、并对这两个信号应用了一个低通滤波器。您可能会看到、没有 C1时、噪声也会出现同样的向下尖峰、尽管 C1的尖峰幅度较高而不是较低。 我不能使用更大的 C1值、因为我的电路只是对实际电路的简化。 实际上有一个传感器通过 C1进行交流耦合。 我只需移除它并短接至地以进行测量。

    如果该低频噪声是器件固有的、则可能不会使用该器件。 是否有另一个器件具有更低的本底噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量24V 电源上的噪声? 大尖峰大约每0.1ms 或10Hz 出现一次周期性、因此可能由电路中的其他因素引起。 增加 C2是否有任何改善?  

    谢谢。

    沃尔特