This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:设计审查请求- 4个 LDO 实例、其中一个具有可调输出电压

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324789/tps7a94-design-review-request---4-instances-of-ldo-one-with-adjustable-vout

器件型号:TPS7A94

TPS7A94 -我的设计中有这个低噪声 LDO 的四个实例。

我正在通过 

请检查我的设计。 原理图与 Peter 分享。

第2页:
TPS7A94 - 5V 至3.3V

第3页:
TPS7A94 - 5V 至1.8V (可调节)

第4页:
TPS7A94 - 5V 至1.8V (固定)

第4页:
TPS7A94 - 5V 至1.2V

谢谢!

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我正在完成评论,并应该有一些东西给你尽快通过电子邮件.

    谢谢。

    斯蒂芬