请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A94 TPS7A94 -我的设计中有这个低噪声 LDO 的四个实例。
我正在通过 Peter James Miller 协调设计评审、
请检查我的设计。 原理图与 Peter 分享。
第2页:
TPS7A94 - 5V 至3.3V
第3页:
TPS7A94 - 5V 至1.8V (可调节)
第4页:
TPS7A94 - 5V 至1.8V (固定)
第4页:
TPS7A94 - 5V 至1.2V
谢谢!
汤姆