μA 在睡眠模式期间发生几百 μ A 的电流消耗、是否会更新 RM 值以反映这种影响?
我觉得很难从以下方面来做。
您能告诉我您的想法吗?
V_SR =-0.125 ~ 0.125V
分辨率= 14位
R_sense = 10m Ω
最小检测电流= 0.125V * 10m Ω/(2^14 / 2)= 1.5 mA / LSB
我有一个问题、就是在睡眠模式下待了很长时间后、电池电压很低、RM 值很高。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
μA 在睡眠模式期间发生几百 μ A 的电流消耗、是否会更新 RM 值以反映这种影响?
我觉得很难从以下方面来做。
您能告诉我您的想法吗?
V_SR =-0.125 ~ 0.125V
分辨率= 14位
R_sense = 10m Ω
最小检测电流= 0.125V * 10m Ω/(2^14 / 2)= 1.5 mA / LSB
我有一个问题、就是在睡眠模式下待了很长时间后、电池电压很低、RM 值很高。
您好!
查看日志文件后、似乎未筛选的剩余容量正在更新。 您能否设置 OpConfigD 寄存器中的 RCJUMPOK 位? 这应该允许在静止状态下更新剩余的容量。 请参阅获取的 技术参考手册中的下图。
此致、
Jonny.
您好!
RemCap 或"RemainingCapacity ()"仅报告 UnfilteredRM 或 FilteredRM、具体取决于是否设置了 OpConfig D [SMTHEN]位。 请参阅来自 BQ27520-G4 TRM 的以下图像。
此致、
Jonny.
您好!
感谢您的答复。
我可以理解"RemainingCapacity "和"未滤波/滤波的 RM"之间的关系、但是我想更详细地了解"UnfilteredRM"和"FilteredRM"之间的差异。
我不确定哪一个更适合我们使用"RemainingCapacity "。
我已经尝试使用 Opconfig D 0xDE 进行测试。
附加的是该日志。
那么与之前的日志相比似乎没有变化。
您能给我任何建议吗?
您好!
在监测计中、过滤的值通常用于帮助更大限度地减少监测计报告的 SoC 中的跳跃。 我建议参阅 此常见问题解答 、以了解有关滤波和未滤波监测参数之间差异的更多信息。
关于第二个问题,您设置了 OpConfig D [SMTHEN]位,这将导致电量监测计报告 RemainingCapacity ()的 filteredRM。 您应该 让测量仪表的 OpConfig D [SMTHEN]= 0来报告 RemainingCapacity ()的未滤波值。 如果 SMTHEN 位= 0、则应观察电量监测计报告的 RemainingCapacity 变化。
此致、
Jonny.