This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:在睡眠模式下可以准确计算 RM 值?

Guru**** 1123190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323254/bq27520-g4-rm-value-could-be-calculated-accurately-in-sleep-mode

器件型号:BQ27520-G4

μA 在睡眠模式期间发生几百 μ A 的电流消耗、是否会更新 RM 值以反映这种影响?

我觉得很难从以下方面来做。

您能告诉我您的想法吗?

 V_SR =-0.125 ~ 0.125V

分辨率= 14位

R_sense = 10m Ω

最小检测电流= 0.125V * 10m Ω/(2^14 / 2)= 1.5 mA / LSB

我有一个问题、就是在睡眠模式下待了很长时间后、电池电压很低、RM 值很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能为我提供这方面的日志文件和 gg 文件吗? 即使监测计处于睡眠模式、RM 仍应每20s 更新一次。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已将日志和 gg file.e2e.ti.com/.../BQ_5F00_No1_5F00_.loge2e.ti.com/.../F5S_2D00_0002_5F00_bq27520G4.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看日志文件后、似乎未筛选的剩余容量正在更新。 您能否设置 OpConfigD 寄存器中的 RCJUMPOK 位? 这应该允许在静止状态下更新剩余的容量。 请参阅获取的 技术参考手册中的下图。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我会通过设置 RCJUMPOK 位来尝试该操作。 我完成后会马上回复给您。

    您能告诉我"RemCap"、"UnfilteredRM"和"FilteredRM"之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    RemCap 或"RemainingCapacity ()"仅报告 UnfilteredRM 或 FilteredRM、具体取决于是否设置了 OpConfig D [SMTHEN]位。 请参阅来自 BQ27520-G4 TRM 的以下图像。   

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的答复。
    我可以理解"RemainingCapacity "和"未滤波/滤波的 RM"之间的关系、但是我想更详细地了解"UnfilteredRM"和"FilteredRM"之间的差异。
    我不确定哪一个更适合我们使用"RemainingCapacity "。


    我已经尝试使用 Opconfig D 0xDE 进行测试。
    附加的是该日志。
    那么与之前的日志相比似乎没有变化。
    您能给我任何建议吗?

    谢谢
    此致、e2e.ti.com/.../BQ_5F00_No1_5F00_03.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在监测计中、过滤的值通常用于帮助更大限度地减少监测计报告的 SoC 中的跳跃。 我建议参阅 此常见问题解答 、以了解有关滤波和未滤波监测参数之间差异的更多信息。  

    关于第二个问题,您设置了 OpConfig D [SMTHEN]位,这将导致电量监测计报告 RemainingCapacity ()的 filteredRM。 您应该 让测量仪表的 OpConfig D [SMTHEN]= 0来报告 RemainingCapacity ()的未滤波值。 如果 SMTHEN 位= 0、则应观察电量监测计报告的 RemainingCapacity 变化。  

    此致、  

    Jonny.