This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638EVM:未充电至 VREG

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324545/bq25638evm-not-charging-to-vreg

器件型号:BQ25638EVM

我可能错过了非常明显的东西。 我将打开 我的 EVM 并尝试为一些电池充电、

我将 VREG 设置为4.35V、但以 CV 模式坐在 VSYS/VBAT 上的电压为4.12V。

5.0V,2A 输入电压(台式电源)。 VSYS 或 Vbatt 上无负载

我在 CHG_STAT =收尾电荷(CV )...所以我认为 Vbatt 是我的 VREG 吗?

这是我的寄存器。 很抱歉、如果这是我在数据表或 EVM 用户指南中遗漏的一件简单事情  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、以防将来有人出现这种情况、对我的 VIN 电源进行下电上电修复了它。 VREG 和 VBATT 立即对齐