请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25638EVM 我可能错过了非常明显的东西。 我将打开 我的 EVM 并尝试为一些电池充电、
我将 VREG 设置为4.35V、但以 CV 模式坐在 VSYS/VBAT 上的电压为4.12V。
5.0V,2A 输入电压(台式电源)。 VSYS 或 Vbatt 上无负载
我在 CHG_STAT =收尾电荷(CV )...所以我认为 Vbatt 是我的 VREG 吗?
这是我的寄存器。 很抱歉、如果这是我在数据表或 EVM 用户指南中遗漏的一件简单事情