您好!
我正在使用 TPS552892-Q1来获得10.5V 的输出电压、我已经做过很多次尝试、它会在几个小时内冻结在某个百分比、再也不会达到100%。 我已经为我正在工作的电路附加了参数。
这些是我在下一张幻灯片中
运行时间过长后、甚至会引发错误。 表示节点未聚合。 它会运行一个百分比、然后波形冻结、但仿真仍在运行。 我甚至在纯直流电压时看到电源阶跃到零伏。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TPS552892-Q1来获得10.5V 的输出电压、我已经做过很多次尝试、它会在几个小时内冻结在某个百分比、再也不会达到100%。 我已经为我正在工作的电路附加了参数。
这些是我在下一张幻灯片中
运行时间过长后、甚至会引发错误。 表示节点未聚合。 它会运行一个百分比、然后波形冻结、但仿真仍在运行。 我甚至在纯直流电压时看到电源阶跃到零伏。
谢谢你。
您好、David:
我认为您使用的符号和 PSpice for TI 中的符号不同。
此外、行为也不同。
我们正在使用内部 VCC 这意味着 EXTVCC 应该被上拉至高电平,而你的符号显示拉至接地。 该电路的行为不符合预期。
您已将其接地并使用内部 VCC (通常没有连接外部5V 或 VCC、我对其工作原理感到惊讶)。
TI 的 PSpice 中唯一可用的模型是
我们上周一直在努力解决这个问题、因为它是加密模型、所以我们无法运行任何其他仿真器。
我希望 TI 能够解决此问题。
此致
伊什瓦尔
连接了我的测试台。 如前所述、最初提供的内容存在问题。
与 EXTVCC 有关的任何操作问题都需要 Brigitte 或该产品线的其他人解决。
e2e.ti.com/.../TPS552892_5F00_Encrypted.zip
请从该测试台开始、然后根据需要进行修改。
解压缩后、可以使用 Open 并导航到.opj 文件。 此时一切都应该进展顺利。
让我们来看看是怎样的。
大卫