This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323789/tps552892-q1-power-management-forum

器件型号:TPS552892-Q1

您好!  

我正在使用 TPS552892-Q1来获得10.5V 的输出电压、我已经做过很多次尝试、它会在几个小时内冻结在某个百分比、再也不会达到100%。 我已经为我正在工作的电路附加了参数。

这些是我在下一张幻灯片中

运行时间过长后、甚至会引发错误。 表示节点未聚合。 它会运行一个百分比、然后波形冻结、但仿真仍在运行。 我甚至在纯直流电压时看到电源阶跃到零伏。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varsha D、

    此设备的专家本周不在办公室。 我可以看到、您正在讨论此器件的 PSpice 模型、对吗?

    让我尝试找到可能能够提供帮助的 PSpice 专家。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varsha、

    我能够从本地下载参考设计。 上传方法存在一个问题、我们正在努力解决这个问题。

    看起来它模拟得很好、但电路中可能与您正在运行的电路存在差异。

    如果需要、我可以向您发送此测试台。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回复、  

    请! 如果您可以分享、则会有所帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我认为您使用的符号和 PSpice for TI 中的符号不同。

    此外、行为也不同。

    我们正在使用内部 VCC 这意味着 EXTVCC 应该被上拉至高电平,而你的符号显示拉至接地。 该电路的行为不符合预期。

    您已将其接地并使用内部 VCC (通常没有连接外部5V 或 VCC、我对其工作原理感到惊讶)。

    TI 的 PSpice 中唯一可用的模型是  

    我们上周一直在努力解决这个问题、因为它是加密模型、所以我们无法运行任何其他仿真器。  

    我希望 TI 能够解决此问题。

    此致  

    伊什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    共享您遇到问题的文件、请您检查一下。  

    参数是、

    1.    输入电压(范围)= 4 (最小值)、7、16 (最大值) V
    2.    Iout = 2.5A
    3.    开关频率= 250kHz
    4.   输出电压= 10.5V

    我已尝试附加整个文件、但无法附加。

    帮助共享设计或共享适用于此汽车级 IC 的正确 PSpice 模型。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接了我的测试台。 如前所述、最初提供的内容存在问题。  

    与 EXTVCC 有关的任何操作问题都需要 Brigitte 或该产品线的其他人解决。

    e2e.ti.com/.../TPS552892_5F00_Encrypted.zip

    请从该测试台开始、然后根据需要进行修改。  

    解压缩后、可以使用 Open 并导航到.opj 文件。 此时一切都应该进展顺利。

    让我们来看看是怎样的。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用您共享的 zip 文件进行仿真要快得多。

    更改了一些元件。 我们的先前文件很少到达或完成仿真运行。

    谢谢。 这将有所帮助。

    伊什瓦尔