This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:EMC 问题建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052, TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324150/tpsi3052-q1-emc-issue-advice

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3052

您好!

客户正在将 TPSI3052用于 PTC 加热器项目。

EMC 测试存在问题。

请给我一些关于如何改进 TPSI3052的 EMC 的建议。

原理图:  

CE (传导发射)

TPSI3052-Q1关闭:超过45至100 MHz 频带峰值

TPSI3052-Q1导通:30至100 MHz 频带 PK、AV RISE (85 MHz Very Serious)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 我们在内部测量中看到过类似的 EMC 数据。 我们建议向 TPSI3052-Q1输入添加铁氧体磁珠或共模扼流圈。

    此应用的 IGBT P/N 和所需的开关频率是多少? 我们可能需要减少 PXFR 来进一步改善 EMC 结果。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilden

    感谢您的支持。

    客户更改了 PXFR 电阻100kΩ Ω-> 11KΩ Ω、但将85MHz 频带增加了5dB。

    客户正在出差、因此问题的回答可能会延迟。

    我将快速分享您的回答。