This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:LM25148

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323934/lm25148-lm25148

器件型号:LM25148
主题中讨论的其他器件: LM5148

您好!

我设计一个基于 LM25148的电路板。 我还对此进行了 PCB 审核。
现在、我要测试电路板。
我注意到、当我增大负载电流时、转换器上的输入电压开始急剧下降、从而导致输出电压……
 该电路板设计为输出7.4V、最低输入电压为8.4V。
在给定的数据中、输入电源设置为8.4V 的电源、第1列显示了在转换器输入端子处测量的电压。

输入电压 V (表上显示的压降) 输出电压 V 负载电流 A
8.4 7.39 0
7.7 7.38 2
6.9 6.79 4
6.2 5.95 6

如果我增加电源电压以将输入电压保持在8.4V、那么它会提供所需的输出。 现在、问题是输入电压为什么下降? 作为输入电压降、因此显然输出将小于输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    需要知道 输入电压下降的情况、我怀疑输入电源处于电流限制范围内、LM5148正在尽其所能来将 VOUT 从预期 VIN 的较低者更好地调节。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢您的答复。 电源不是 ij 电流限制。 电流为10A 时的 I 设置电流。

    当负载电流为0A 时、输入电压为8.4V、但随着我增大负载电流、相同的输入开始下降。 上表的第1列显示了从8.4V 开始的输入压降。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    它不是我们的器件。  除了输入电源本身之外、没有任何东西会导致输入电源下降、建议使用另一个电源。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我将在其他一些电源上对其进行测试。 您能确认此器件的最大电流额定值吗?
    我记得吗、在数据表上它是20A、我为此电路板设计了8A 持续电流和12到15A 峰值电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、该器件能够提供这些输出电流、希望这有助于

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我发现了问题。 是电源线问题。 我最近购买了假冒的新产品。 更换电缆后问题已解决。
    感谢您的全力帮助。