Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5148
您好!
我设计一个基于 LM25148的电路板。 我还对此进行了 PCB 审核。
现在、我要测试电路板。
我注意到、当我增大负载电流时、转换器上的输入电压开始急剧下降、从而导致输出电压……
该电路板设计为输出7.4V、最低输入电压为8.4V。
在给定的数据中、输入电源设置为8.4V 的电源、第1列显示了在转换器输入端子处测量的电压。
| 输入电压 V (表上显示的压降) | 输出电压 V | 负载电流 A |
| 8.4 | 7.39 | 0 |
| 7.7 | 7.38 | 2 |
| 6.9 | 6.79 | 4 |
| 6.2 | 5.95 | 6 |
如果我增加电源电压以将输入电压保持在8.4V、那么它会提供所需的输出。 现在、问题是输入电压为什么下降? 作为输入电压降、因此显然输出将小于输入。