This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881:端口&通道设置

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321001/tps23881-tps23881-port-channels-settings

器件型号:TPS23881

大家好!
我需要修改定制电路板上的 PoE 设置。


该板由 6个 PoE 端口组成。  

实际设置如下:

P1 = 2线对30W (通道1)

P2 = 2线对30W (通道2)

P3 = 4线对90W (通道 3/4)

P4 = 4线对90W (通道 5/6)

P5 = 2线对30W (通道 7)

P6 = 2线对30W (通道 8)

我的目标是获得以下设置:

P1 = 2线对30W (通道1)

P2 = 2线对30W (通道 2)

P3 = 2线对30W (通道 3) Alt-A (通道4 =关闭)

P4 = 2线对30W (通道 5) Alt-A (通道6=关闭)

P5 = 2线对30W (通道 7)

P6 = 2线对30W (通道 8)

是否可以在不进行任何硬件修改的情况下将 P3和 P4设置为4线对30W?
感谢您的反馈。

此致、

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    可以。 您可以在不修改硬件的情况下执行该操作。 您只需将工作模式设置为关闭来禁用通道4和通道6、并将寄存器0x29配置为30W 2对。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    非常感谢您的反馈。

    此致、