请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 大家好!
我需要修改定制电路板上的 PoE 设置。
该板由 6个 PoE 端口组成。
实际设置如下:
P1 = 2线对30W (通道1)
P2 = 2线对30W (通道2)
P3 = 4线对90W (通道 3/4)
P4 = 4线对90W (通道 5/6)
P5 = 2线对30W (通道 7)
P6 = 2线对30W (通道 8)
我的目标是获得以下设置:
P1 = 2线对30W (通道1)
P2 = 2线对30W (通道 2)
P3 = 2线对30W (通道 3) Alt-A (通道4 =关闭)
P4 = 2线对30W (通道 5) Alt-A (通道6=关闭)
P5 = 2线对30W (通道 7)
P6 = 2线对30W (通道 8)
是否可以在不进行任何硬件修改的情况下将 P3和 P4设置为4线对30W?
感谢您的反馈。
此致、
格雷戈