This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:降压转换器器件中的过流保护

Guru**** 2381720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322647/bq25619-over-current-protection-in-buck-converter-part

器件型号:BQ25619

您好、团队成员:

我的客户对 BQ25619的过流保护有疑问。

他从数据表中了解到 IINDPM 可 用于 过流保护。
但他关心的是、当 连接到 VSYS 引脚的负载短路时、降压转换器器件的 BQ25619行为。
除了 IINDPM 和 VINDPM 之外、降压转换器器件(HSFET (Q2) LSFET (Q3))中是否存在过流检测?
当直流电源来自 VBUS 引脚时、如果连接到 VSYS 引脚的负载短路、BQ25619会发生什么情况。

非常感谢您的建议。

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akihisa:

    有关 I_SYS_OCP_Q4、请参阅第8.3.2节。 '当系统过载或短路(IBAT > ISYS_OCP_Q4)时、器件立即关断 BATFET。'

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike San、

    感谢您的评论。
    很抱歉未能告知您客户问题的意图。 让我确认 sys 过载时的器件行为。

    SYS 的电源来自 VBUS 以及电池、如下图中的红色和蓝色箭头所示。 在此状态下 SYS 何时过载、请考虑。

    如您所指出的、当电池通电时(蓝色)、该器件会监测 I_SYS_OCP_Q4并保护过流。
    当 VBUS 被加电(红色)时、器件似乎监控 IINDPM 并受到保护、根据我看到的数据表、不要在 HSFET (Q2)或 LSFET (Q3)上进行监控、
    如果 SYS 过载、则预计器件将进入运输模式、在某些情况下、电流保护将由 IINDPM 提供、然后 PMID 输出将消失。

    我在上面考虑。 是这样吗?

    非常感谢您的建议。

    此致、
    山崎明久


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa-San、

    如果转换器处于 IINDPM 状态、PMID 电压不会消失、这是因为将调节输入电流。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike San、

    我明白了。 客户也理解了。
    感谢您的支持。

    此致、
    山崎明久