This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:TS 引脚和 NTC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TIDA-050047, BQ25798BKUPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324041/bq25798-ts-pin-and-ntc

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TIDA-050047

您好、TI 团队、  

参考 BQ25798 SLUSDV2B 版本 B:

2个问题

1.第6页建议使用103AT-2热敏电阻,但未提供指定热敏电阻斜率的 B 规格。 建议的103AT-2的 B 规格是什么?

2. 使用103AT-2热敏电阻时指定的电阻器,RT1 = 5.24k 和 RT2 = 31.31k,非常用电阻。 为 TIDA-050047指定的 RT1和 RT2值以及  

BQ25798BKUPEVM 为 RT1 = 5.23k、RT2 = 30.1k。 RT1和 RT2的建议值是什么?

数据表引用了 RT1和 RT2值:

 第46页:图9-12以及定义有103AT-2热敏电阻的 RT1和 RT2计算的段落。

 第83页:REG18_NTC_Control_1寄存器:TS_COOL_1:0和 TS_WARM_1:0说明

 第130,131和132页:参考原理图显示了电阻值

此致、

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    关于1、NTC 热敏电阻数据表通常具有 Beta 值、因此您可以使用下面的公式估算电阻与温度之间的关系、而不是使用表格:

    103AT-2热敏电阻的值如下所示:

    关于2、R1和 RT2值最接近数据表公式计算出的值。  103AT-2的建议值是 EVM  RT1 = 5.23k 和 RT2 = 30.1k 上的值。  TS_COOL 和 TS_WARM 温度由 RT1和 RT2的乘积提供。  798的寄存器允许充电器在 TS_COOL 和 TS_WARM 上灵活运行 。

    随附一个电子表格、它应该可以帮助您确定 RT1和 RT2.e2e.ti.com/.../2084.BQ2579X_5F00_TS_5F00_Calc.xlsx 的大小

    此致、

    杰夫