主题中讨论的其他器件: TIDA-050047、
您好、TI 团队、
参考 BQ25798 SLUSDV2B 版本 B:
2个问题
1.第6页建议使用103AT-2热敏电阻,但未提供指定热敏电阻斜率的 B 规格。 建议的103AT-2的 B 规格是什么?
2. 使用103AT-2热敏电阻时指定的电阻器,RT1 = 5.24k 和 RT2 = 31.31k,非常用电阻。 为 TIDA-050047指定的 RT1和 RT2值以及
BQ25798BKUPEVM 为 RT1 = 5.23k、RT2 = 30.1k。 RT1和 RT2的建议值是什么?
数据表引用了 RT1和 RT2值:
第46页:图9-12以及定义有103AT-2热敏电阻的 RT1和 RT2计算的段落。
第83页:REG18_NTC_Control_1寄存器:TS_COOL_1:0和 TS_WARM_1:0说明
第130,131和132页:参考原理图显示了电阻值
此致、
吉姆