This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:TSET 数据表值与设计计算器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323260/ucc25660-tset-datasheet-values-vs-design-calculator

器件型号:UCC25660

数据表第22页的 TSET 表与 Excel 设计计算器不匹配。

例如:

1)  TSET #10 (3.5V OCP 和214ns)的数据表表格行显示分压器电压为1.416V。  然而、#10的 Excel 计算器给出了1.416V 至1.533V 的有效分频器范围。  Excel 选项9显示1.299V 到1.416V。

因此根据数据表、所需的标称分压器电压为1.416V、但 Excel 计算器显示9号和10号之间的边界电压为1.416V。  哪一项是正确的?

2)  此外、当您在 Excel 中选择更高#选项(对于4V OCP)时、将出现更多问题。

- Excel 选项17、18、19、20 超出数据表表格中的电压

- Excel 选项18和19有时间常数(更快) 未包含在数据表表格中

- Excel 选项20到36电压是 与数据表表格不匹配 。  例如、Excel #30 (359 ns)介于3.906V 到4.013V 之间。  数据表显示此行为3.921V。  两者之间的差值均为10-18mV。

谢谢。

-Rusty B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusty、

    请遵循设计计算器。 我们没有在数据表中包含选项17至18 th、因为它们不是客户的一般用例。

    选项19至36的内部时间常数和定时器增益与选项18至1的一样。 唯一的 区别 是 OCP 值。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否会使用 TSET 的新分压器电压更新数据表?  我不确定是否使用电子表格中与数据表冲突的值。

    选项#10的标称分压器电压是1.416V (数据表)还是1.358V (数据表显示1.299V 至1.416V、这介于数据表上的9和10之间)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示了选项9和选项10的以下数据:

    这就是您在设计计算器中看到的结果:

    选项10:

    选项9:

    数据表中也显示了相同的值。 它们之间没有区别。  

    在计算器中、我加入了客户易于理解的方法。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta。

    我明白你在说什么。

    但是、大多数 TI 数据表显示表中用于设置选项的标称值-而不是范围中的起始值。

    我同意在计算器中计算标称值或范围很简单:

    ……或者手工。

    我只是担心、如果有人使用表格值、认为这是标称值、要计算电阻分压器、他们将有一个设计、其中分压器电压在两个选项的边界上。

    如果表格没有显示标称值、我认为表格需要一个脚注。

    由于表中没有说明、因此电压可以是范围的开头或结尾(从不介意标称值)。  这些范围中的任何一个都可能适用于#10...Blue (如果1.416是范围的起始部分)。  如果1.416是范围的结尾、则为红色。

    该表是否可能遵循列出标称值的其他 TI 数据表惯例?  在这种情况下、电子表格计算将不正确。

    我真的很感谢你的帮助和愿意与我在这个:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusty、

    是否可以本表遵循其他 TI 数据表惯例以列出标称值?

    我确信它们不是标称值。  

    我会让系统工程师了解如何使用脚注更新数据表。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manikanta。

    此外、根据我的原始帖子、数据表与电子表格(TSET! F7:H24)(用于选项#20-#37)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusty、

    您能否告诉我您在数据表下方的何处找到这些突出显示的值?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 将根据这些新值更新设计计算器。 谢谢您告诉我。

    此致

    马尼坎塔