数据表第22页的 TSET 表与 Excel 设计计算器不匹配。
例如:
1) TSET #10 (3.5V OCP 和214ns)的数据表表格行显示分压器电压为1.416V。 然而、#10的 Excel 计算器给出了1.416V 至1.533V 的有效分频器范围。 Excel 选项9显示1.299V 到1.416V。
因此根据数据表、所需的标称分压器电压为1.416V、但 Excel 计算器显示9号和10号之间的边界电压为1.416V。 哪一项是正确的?
2) 此外、当您在 Excel 中选择更高#选项(对于4V OCP)时、将出现更多问题。
- Excel 选项17、18、19、20 超出数据表表格中的电压 。
- Excel 选项18和19有时间常数(更快) 未包含在数据表表格中 。
- Excel 选项20到36电压是 与数据表表格不匹配 。 例如、Excel #30 (359 ns)介于3.906V 到4.013V 之间。 数据表显示此行为3.921V。 两者之间的差值均为10-18mV。
谢谢。
-Rusty B.