Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28501, UCC28600
主题中讨论的其他器件:UCC28501、UCC28051、
我计划将 UCC28051 EVM 板作为输入连接到 UCC28600 65W EVM 以进行功率因数校正(我意识到 UCC28600 65W EVM 板上的整流器将失去使用/冗余、因为它只是通过 DC、 我已经将 UCC28501 EVM 输出电压降低到260 VDC、这对于该整流器来说是安全的)
我看到 UCC28600 120W 参考设计实现了这种组件组合、因此我要仔细看一下该设计。 在该参考设计中、UCC28600上的状态引脚用于在轻负载下启用/禁用 PFC 级。 当我连接这两个评估板时、如果没有同样的 连接、将会有任何问题? 换句话说、如果 PFC 级始终运行、是否存在问题? 在即将开发的最终设计中、我将连接此启用/禁用功能。 我只是针对这个测试进行验证。
通常、PFC 级的输入将是三端斩波交流。 我不认为这会是一个问题、但您能核实一下吗?
谢谢!