主题中讨论的其他器件:LM74800EVM-CD、 TINA-TI
大家好、
我正在寻找大约17V 的过压保护钳位电路、我发现了 LM7480-Q1数据表中提到的特性。 我碰巧有一个 LM74800EVM-CD 板、并发现可在 EVM 上将一个10.1k 0603电阻器换为 R4。 当将输入设置为18V 时、它会产生一个最大电压为13.4V、最小电压 为12.3V 的锯齿波、周期为~50ms。 这是在输出上没有任何负载的情况。 一旦施加一个200mA 负载、波形变成一个周期为~1ms、最小值/最大值为13.3V/11.4V 的三角波形。
我还使用 TINA-TI 模型进行了这方面的尝试、添加了 OV 钳位设置并以100k/7.5k 运行瞬态仿真、得到的 Vovr 为17.6V、并且在施加300mA 负载时看到最大17.63V/min 14.04V 的振荡。
目标是将过压限制钳位设置为17V 并保持16V 的正常运行。 是否有方法可以在锁模模式下拧紧振荡最大值/最小值?
当发生高达19V/20V 的短暂~100us 或更低的电压尖峰时、对于大电流运行、这种钳位模式的可行性有多大?
谢谢。
贾斯廷