This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:过压钳位纹波

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CD, LM7480-Q1, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323360/lm7480-q1-overvoltage-clamp-ripple

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800EVM-CDTINA-TI

大家好、

我正在寻找大约17V 的过压保护钳位电路、我发现了 LM7480-Q1数据表中提到的特性。 我碰巧有一个 LM74800EVM-CD 板、并发现可在 EVM 上将一个10.1k 0603电阻器换为 R4。 当将输入设置为18V 时、它会产生一个最大电压为13.4V、最小电压 为12.3V 的锯齿波、周期为~50ms。 这是在输出上没有任何负载的情况。 一旦施加一个200mA 负载、波形变成一个周期为~1ms、最小值/最大值为13.3V/11.4V 的三角波形。  

我还使用 TINA-TI 模型进行了这方面的尝试、添加了 OV 钳位设置并以100k/7.5k 运行瞬态仿真、得到的 Vovr 为17.6V、并且在施加300mA 负载时看到最大17.63V/min 14.04V 的振荡。

目标是将过压限制钳位设置为17V 并保持16V 的正常运行。 是否有方法可以在锁模模式下拧紧振荡最大值/最小值?

当发生高达19V/20V 的短暂~100us 或更低的电压尖峰时、对于大电流运行、这种钳位模式的可行性有多大?  

谢谢。

贾斯廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    OV 钳位迟滞取决于  V (OVR)、V (OVF)阈值和 OV 电阻梯。  

    例如、如果 R1 = 100k、R2 = 7.5k、 (OVR)= 1.231V、V (OVF)= 1.13V、则 OV 迟滞电平将为 17.64V 和16.19V。

    遗憾的是、由于 V (OVR)、 V (OVF)阈值和 OV 电阻梯值是固定的、因此无法进一步提高迟滞。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    通过查看详细信息、我看到 Vovr 和 Vovf 的容差如下:

    上升和下降电压的器件变化是否相等? 这意味着、如果特定器件的上升阈值接近1.267V 最大值、则下降阈值也将接近1.159V 最大值?

    我正在努力使钳制窗口尽可能小、通过电容器运行、我看到以下内容:

    7480
    最大 Vovr 1.267    V
    Vovr 最小值 1.195    V
    最大 Vovf 1.159    V
    Vovf 最小值 1.091    V
    R2 97.6    千欧
    r3 8.2    千欧
    最大 Vovh 16.34739
    最大 Vovl 14.95393
    Vov 最小值 15.41841
    Vovl 最小值 14.07656

    可以准确地说、单个器件应在16.34V 至14.95V 的最高范围和最低15.41V 至14.07V 的范围内? 一个单个器件有可能是16.34V 至14.07V 吗?  

    此外、我们的任何器件是否具有更严格的范围?

    谢谢。

    贾斯廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    VOVR 和 VOVF 随着工艺、温度和电压的变化一起上下摆动。  

    例如、可以查看 EN 迟滞、即 V (UVLOR)- V (UVLOF)。  EN 迟滞 最大值为95mV、小于  V (UVLOR)和  V (UVLOF)之间的最小值、典型值和最大值差值。  

    未对 OV 迟滞进行表征 、但可以预期 OV 迟滞的行为与  EN 迟滞的行为类似、因为这些电路非常相似。