Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1, LM74930Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74930Q1EVM 主题中讨论的其他器件:LM74930-Q1、
大家好、
该 EVM 是否测试了 ISO7637-2 (2004) 5b、负载抑制?
我们的客户希望使用 LM74930-Q1、而关于该器件在以下条件下可支持的问题:
输入电压范围:9V 至36V (汽车24V 直流电源)
US:174V,脉冲数:10倍(每分钟)
td=350ms
Ri = 2 Ω
我认为数据表 8.2典型应用:200V 未抑制负载突降保护应用支持 ISO 7637-2。
EVM 电路中是否相同?
此致、
teritama