This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930Q1EVM:ISO7637-2 (2004)脉冲5a、负载突降

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1, LM74930Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323463/lm74930q1evm-iso7637-2-2004-pulse-5a-load-dump

器件型号:LM74930Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM74930-Q1

大家好、

该 EVM 是否测试了 ISO7637-2 (2004) 5b、负载抑制?

我们的客户希望使用 LM74930-Q1、而关于该器件在以下条件下可支持的问题:

输入电压范围:9V 至36V (汽车24V 直流电源)

US:174V,脉冲数:10倍(每分钟)

td=350ms

Ri = 2 Ω

我认为数据表 8.2典型应用:200V 未抑制负载突降保护应用支持 ISO 7637-2。

EVM 电路中是否相同?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

     在共源极配置下驱动 FET 的 LM74930-Q1经过专门设计、 可防止未抑制的 负载突降等高压瞬态。  

    是的、LM74930Q1EVM 的电路与 数据表"8.2典型应用:200V 未抑制负载突降保护应用支持 ISO 7637-2"的电路相同。

    因此、您可以针对以下脉冲测试并使用 LM74930Q1EVM、

    • 输入电压范围:9V 至36V (汽车24V 直流电源)
    • US:174V,脉冲数:10倍(每分钟)
    • td=350ms
    • Ri = 2 Ω