This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:以低负载电流应用 LV2862

Guru**** 2505065 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319685/lv2862-application-of-lv2862-at-low-load-current

器件型号:LV2862
主题中讨论的其他器件: LMR36506

您好!  

我们使用的2个 LV2862的设计与数据表中的类似。

其中一个转换器将48V 转换 为24V、另一个转换器将24V 转换为5V。 连接到电导率传感器的最大负载电流为20mA。 电流开关稳压器的问题在于它始终处于 ECO 模式、锯齿信号会在输出中产生不理想的噪声。 我们可以使用相同的开关稳压器并摆脱 ECO 模式。 (我在输出中添加了一些电阻器以增加负载电流、从而有可能退出 ECO 模式、但这并不是我们所期望的、我们不想以这种方式浪费电流)。 如果不是、您对可在低电流下工作的特定应用有何建议?

此致、

白林·托卢埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    无法禁用该器件的轻负载模式。

    如前所述、较重的负载会使器件变为全频率。

    您可能还需要尝试输出滤波器。

    但是、我们有许多较新的器件、这些器件已编程为保持恒定频率 PWM

    停机模式。  您可能想要查看 LMR36506系列之一;"F"版本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、我们发现 由于 LV2862 进入/退出 ECO 模式而存在如此多的电压。  即使稳压器进入 ECO 模式、也不应导致输出电压降至数据表为稳压器指定的容差以下。 在本例中、当 LV2862处于 ECO 模式时观察示波器上的输出电压(5V)时、锯齿信号的峰-峰值电压约为400mV 、而在数据表(第15页、图8-10中、Vout=5V 时、锯齿信号的峰-峰值不超过40mV。 您能帮助我们解释一下为什么在本例中会发生这种情况吗? 因为数据表中的示例空载了吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否向我们展示您提到的输出电压的"焦点"。

    负载阶跃是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否向我们提供您的原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是升压转换器的功率调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirin:

    我将帮助您解决您的问题。 让我来看看原理图和本例、下周同一时间再见。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!  

    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirin:

    我已经有点被淹没了,但我仍在研究这个问题。  感谢您的 耐心。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirin:

    根据原理图、似乎没有什么奇怪的东西。 从我看到它的方式来看、有两个目的。

    1)更困难、但如果需要 LV2862、您可以尝试增加电感值和输出电容。 即使在20mA、该器件看起来仍然处于 Eco-mode。 在空载时、您可能需要检查 BOOT-SW 电压、以确保电容器仍然具有足够的电荷来导通高侧 FET。  

    2) 2)更简单的解决方案:正如 Frank 所说的、更简单的解决方案是使用一个具有 FPWM 的器件、该器件可在空载时实现连续导通模式。  

    谢谢。

    理查德