主题中讨论的其他器件: LMR36506
您好!
我们使用的2个 LV2862的设计与数据表中的类似。
其中一个转换器将48V 转换 为24V、另一个转换器将24V 转换为5V。 连接到电导率传感器的最大负载电流为20mA。 电流开关稳压器的问题在于它始终处于 ECO 模式、锯齿信号会在输出中产生不理想的噪声。 我们可以使用相同的开关稳压器并摆脱 ECO 模式。 (我在输出中添加了一些电阻器以增加负载电流、从而有可能退出 ECO 模式、但这并不是我们所期望的、我们不想以这种方式浪费电流)。 如果不是、您对可在低电流下工作的特定应用有何建议?
此致、
白林·托卢埃