This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306 -不能为电池充电

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321770/bq25306-bq25306---it-doesn-t-charge-battery

器件型号:BQ25306

大家好!

我对用于2节电池充电器的 BQ25306有疑问。 我设计了电路图、对于典型应用(不带 电源路径的独立充电器)、我完全遵循 BQ25306的数据表、但当我在布局 PCB (来自电源13Vdc 的输入)上进行测试时、它没有为我的电池(带 BMS 的锂离子2节电池)充电。 我检查了输出端子的电压、它只是大约 7.2V、然后降至6.8V。大家能帮我吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VFB、VREGN、VTS?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了充电器 PCB、现在它可以正常工作。 它为我的电池充电、但输出不稳定。 (我已将 IBAT 设置为1A)  

    当我使用 VBUS = 12V、VBAT = 7.75V、IBAT = 0.02A 时

              VBUS = 11V、VBAT = 7.89V、 IBAT = 0.827A

               VBUS = 10V、VBAT = 8.08V、IBAT = 0.916A  

               VBUS = 9V、VBAT = 8.21V、 IBAT = 0.524A

              VBUS = 8V、VBAT = 7.54V、它不会充电。

               低于8V 时、它不会充电。

    ***当时我的电池电压约为7.76伏***

    为什么我断开 VBUS、VBAT 增加、直到 VBUS=9V、或者这是正常运行、这是没有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用真实的电池或电池仿真器进行测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在测试中使用真实的电池。

    谢谢!

    萨塔瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satawat,

    您是否通过不同单元和电路板使用不同的真实电池进行了测试? 几个电路板上的充电行为是否相似?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我使用同一个电路在不同的印刷 PCB 上进行了测试、充电行为非常类似。

    PCB1  

    无 电池时、当我使用 VBUS = 13V、VBAT = 6.48V 时 (LED 亮起)

                           VBUS = 12V、VBAT = 7.59V  (LED 打开)

                           VBUS = 11V、VBAT = 7.64V (LED 打开)

                           VBUS = 10V、VBAT = 8.30V (LED 闪烁)

                           VBUS = 9V、VBAT = 8.30V  (LED 闪烁)

                           VBUS = 8V、VBAT = 7.57V (LED 打开)

    有电池时、它仅在 VBUS = 12V、11V、10V、9V 和 IBAT = 0.753A、0.825A、0.919 A 和0.510 A 的情况下工作

    PCB2  

    无 电池时、我使用时 VBUS = 13V、VBAT = 5.63V  (LED 亮起)

                           VBUS = 12V、VBAT = 5.78V  (LED 打开)

                           VBUS = 11V、VBAT = 6.34V (LED 打开)

                           VBUS = 10V、VBAT = 8.30V  (LED 闪烁)

                           VBUS = 9V、VBAT = 8.27V  (LED 闪烁)

                           VBUS = 8V、VBAT = 7.51V (LED 打开)

    有电池时、它仅在 VBUS = 11V、10V、9V 和 IBAT = 0.840A、0.938A 和0.365A 时工作

    在 VBUS = 10V 时效果似乎很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在 VBUS 引脚上测量 VBUS、在 BAT 引脚上测量 VBAT?

    谢谢。