大家好!
我对用于2节电池充电器的 BQ25306有疑问。 我设计了电路图、对于典型应用(不带 电源路径的独立充电器)、我完全遵循 BQ25306的数据表、但当我在布局 PCB (来自电源13Vdc 的输入)上进行测试时、它没有为我的电池(带 BMS 的锂离子2节电池)充电。 我检查了输出端子的电压、它只是大约 7.2V、然后降至6.8V。大家能帮我吗? 非常感谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经检查了充电器 PCB、现在它可以正常工作。 它为我的电池充电、但输出不稳定。 (我已将 IBAT 设置为1A)
当我使用 VBUS = 12V、VBAT = 7.75V、IBAT = 0.02A 时
VBUS = 11V、VBAT = 7.89V、 IBAT = 0.827A
VBUS = 10V、VBAT = 8.08V、IBAT = 0.916A
VBUS = 9V、VBAT = 8.21V、 IBAT = 0.524A
VBUS = 8V、VBAT = 7.54V、它不会充电。
低于8V 时、它不会充电。
***当时我的电池电压约为7.76伏***
为什么我断开 VBUS、VBAT 增加、直到 VBUS=9V、或者这是正常运行、这是没有道理的。
您好、Ning:
我使用同一个电路在不同的印刷 PCB 上进行了测试、充电行为非常类似。
PCB1
无 电池时、当我使用 VBUS = 13V、VBAT = 6.48V 时 (LED 亮起)
VBUS = 12V、VBAT = 7.59V (LED 打开)
VBUS = 11V、VBAT = 7.64V (LED 打开)
VBUS = 10V、VBAT = 8.30V (LED 闪烁)
VBUS = 9V、VBAT = 8.30V (LED 闪烁)
VBUS = 8V、VBAT = 7.57V (LED 打开)
有电池时、它仅在 VBUS = 12V、11V、10V、9V 和 IBAT = 0.753A、0.825A、0.919 A 和0.510 A 的情况下工作
PCB2
无 电池时、我使用时 VBUS = 13V、VBAT = 5.63V (LED 亮起)
VBUS = 12V、VBAT = 5.78V (LED 打开)
VBUS = 11V、VBAT = 6.34V (LED 打开)
VBUS = 10V、VBAT = 8.30V (LED 闪烁)
VBUS = 9V、VBAT = 8.27V (LED 闪烁)
VBUS = 8V、VBAT = 7.51V (LED 打开)
有电池时、它仅在 VBUS = 11V、10V、9V 和 IBAT = 0.840A、0.938A 和0.365A 时工作
在 VBUS = 10V 时效果似乎很好。