This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723是否能够以高于10A 的电流为4节 LiFePO4电池充电?

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25730, BQ25723, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320373/bq25723-can-bq25723-charge-a-4-cell-lifepo4-battery-with-more-than-10a

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ25756E、BQ25720 、BQ25730

大家好!

我的一个客户 正在考虑使用 BQ25723以高于10A 的电流为4节 LiFePO4电池充电。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
根据  BQ25723数据表第28页、 最大输入电流限制(IINDPM)为10A
当 EN_FAST_5MOHM 为0b 且 RSNS_RAC=1b 时。

BQ25723能否以高于10A 的电流为4节 LiFePO4锂离子电池充电?

问题2.  
他们想在 Vin=12V、Vbat=14V 的条件下使用 BQ25723。
在这些条件下、BQ25723能够为电池充电的电流有多大?

问题3:
我可以在本主题中向您介绍不同的器件 BQ25756E、因为这是同一个客户的案例吗?
如果我需要在新问题上提出这个问题、请告知我。

 BQ25756E 是否可以在12V 固定电压作为 Vout 放电?

问题4:
您能否告诉我任何具有以下功能的 TI 电池充电器器件?

充电条件:VIN=12V、VBAT=14V/8A (LiFePO4锂离子电池)
放电条件:Vout=12V 固定电压/1A

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题1:
    根据  BQ25723数据表第28页、 最大输入电流限制(IINDPM)为10A
    当 EN_FAST_5MOHM 为0b 且 RSNS_RAC=1b 时。 BQ25723能否以高于10A 的电流为4节 LiFePO4锂离子电池充电?

    - 10A 应用于输入 VBUS 电流。 BQ25723可通过最大16.2A 的电流和5m Ω 的感应电阻器进行充电。

    问题2.  
    他们想在 Vin=12V、Vbat=14V 的条件下使用 BQ25723。
    在这些条件下、BQ25723能够为电池充电的电流有多大?

    -假设最大输入电流为10A ,理想情况下充电电流为12x10/14 = 8.6A。 由于效率损失、实际充电电流将小于该值。 在这么高的电流下、效率通常超过90%、因此您可以预期得到的充电电流为8A。

    问题3:
    我可以在本主题中向您介绍不同的器件 BQ25756E、因为这是同一个客户的案例吗?
    如果我需要在新问题上提出这个问题、请告知我。  BQ25756E 是否可以在12V 固定电压作为 Vout 放电?

    -你应该在一个新的主题中提出这个问题。

    问题4:
    您能否告诉我任何具有以下功能的 TI 电池充电器器件?

    充电条件:VIN=12V、VBAT=14V/8A (LiFePO4锂离子电池)
    放电条件:Vout=12V 固定电压/1A

    - BQ25720、BQ25723和 BQ25730都能够满足上述充电条件。 它们也可以用1A 进行放电。

    但 您不清楚 Vout=12V 固定电压的含义。 如果电池在仅电池模式下放电、则 Vout 不会固定、而是会降低。 您是否是指在适配器 处于补充 模式且 Vout 固定为12V 的情况下对电池进行放电? 如果是这种情况、那么上述充电器可以实现该目的。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Munir、

    非常感谢您的答复。

    我也很抱歉我对他们的要求的解释是不够的。
    VOUT 表示 VBUS 电压。
    他们希望从14V 电池在 VBUS 终端输出固定12V/1A
    可以在电池放电期间正常工作。
    目前、他们有以下问题。
    您可以给我答复吗?

    问题1:
    BQ25720、BQ25723、BQ2573是否均能输出该输出?

    问题2.
    这些器件中的任何一个都无法  从14V 电池在 VSYS 下输出固定的12V/1A 吗?

    问题3:
    客户想知道如何选择外部 FET (Q1~Q4)。
    客户 是否应参考 BQ25723数据表中的10.2.2.5功率 MOSFET 选择?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题1:
    所有 BQ25720、BQ25723、BQ25730是否都能输出该输出?

    -是的所有上述充电器可以在 OTG 模式下输出 VBUS=12V/1A。

    问题2.
    这些器件中的任何一个都无法  从14V 电池在 VSYS 下输出固定的12V/1A 吗?

    -所有提到的设备可以输出12V/1A 与14V 电池。

    问题3:
    客户想知道如何选择外部 FET (Q1~Q4)。
    客户 是否应参考 BQ25723数据表中的10.2.2.5功率 MOSFET 选择?

    -是的,请参阅数据表中的那个部分。 您还可以查看 EVM 原理图和 MOSFET 器件型号。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    谢谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。

    我可以问您一个合理的附加问题吗?

    问:
     所有这些器件都可以 使用 OTG 功能从 Vbat 到总线输出12V 固定电压、
    高于或低于12V 时、甚至只是12V?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    可以。 OTG 支持降压/升压操作。 因此、它们可以使用更高或更低的电池输出12V。

    此致、

    穆尼尔