主题中讨论的其他器件: BQ25756E、BQ25720 、BQ25730
大家好!
我的一个客户 正在考虑使用 BQ25723以高于10A 的电流为4节 LiFePO4电池充电。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问题1:
根据 BQ25723数据表第28页、 最大输入电流限制(IINDPM)为10A
当 EN_FAST_5MOHM 为0b 且 RSNS_RAC=1b 时。
BQ25723能否以高于10A 的电流为4节 LiFePO4锂离子电池充电?
问题2.
他们想在 Vin=12V、Vbat=14V 的条件下使用 BQ25723。
在这些条件下、BQ25723能够为电池充电的电流有多大?
问题3:
我可以在本主题中向您介绍不同的器件 BQ25756E、因为这是同一个客户的案例吗?
如果我需要在新问题上提出这个问题、请告知我。
BQ25756E 是否可以在12V 固定电压作为 Vout 放电?
问题4:
您能否告诉我任何具有以下功能的 TI 电池充电器器件?
充电条件:VIN=12V、VBAT=14V/8A (LiFePO4锂离子电池)
放电条件:Vout=12V 固定电压/1A
非常感谢您的答复。
此致、
和也。