This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:输出电容器

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323531/ref3030-output-capacitor

器件型号:REF3030
主题中讨论的其他器件:REF3012

您好、团队成员:

我对该器件的旁路电容器感到困惑。

在数据表9.1 "应用信息"中、 显示 REF30xx 不需要输出电容器、并显示0.47uF 输入电容器。
但是、在布局指南中、输入电容器为0.1uF、似乎也连接了输出电容器。

  • 我是否需要输出电容?
  • 我是否应该为输入电容器连接0.47uF ro 0.1uF?

同样在数据表9.1节、可以看到"REF30xx 输出端不需要电容器"。 并且在使用低 ESR 或高电容时要注意。
但它也说、要为 RES3012使用10uF 或更低的低 ESR 电容器。

  • 为何建议仅使用 REF3012来使用低 ESR 电容器、但不建议使用其他电容器?

如果我使用10uF 的输入电容器连接负载、该怎么办? 看起来 REF3030连接了10uF 输出旁路电容器。

  • 是否可以如下图所示使用 REF3030?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuwahara Kei:

    任何 REF30xx 型号都不需要输出电容器。  我建议使用0.47 µF 输入电容器。 如果您希望使用输出电容器、建议为 REF30xx 的所有型号使用低 ESR 输出电容器。   

    我能不能像下图中那样使用 REF3030?

    请包含一个0.47 µF 输入电容器。 除此之外、您所展示的配置不存在任何问题。  

    谢谢。

    杰克逊