请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3030 主题中讨论的其他器件:REF3012、
您好、团队成员:
我对该器件的旁路电容器感到困惑。
在数据表9.1 "应用信息"中、 显示 REF30xx 不需要输出电容器、并显示0.47uF 输入电容器。
但是、在布局指南中、输入电容器为0.1uF、似乎也连接了输出电容器。

- 我是否需要输出电容?
- 我是否应该为输入电容器连接0.47uF ro 0.1uF?
同样在数据表9.1节、可以看到"REF30xx 输出端不需要电容器"。 并且在使用低 ESR 或高电容时要注意。
但它也说、要为 RES3012使用10uF 或更低的低 ESR 电容器。
- 为何建议仅使用 REF3012来使用低 ESR 电容器、但不建议使用其他电容器?

如果我使用10uF 的输入电容器连接负载、该怎么办? 看起来 REF3030连接了10uF 输出旁路电容器。
- 是否可以如下图所示使用 REF3030?

此致、
桑原启