请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218D0 主题中讨论的其他器件: IPG-UI
您好!
有一个关于 TPS65218D0编程序列的问题。
当我使用 IPG-UI 工具修改 DCDC 转换器的寄存器值时
寄存器中的值更改为默认值、我在短时间后不会应用这些默认值。
是否有任何序列可以在不复位为默认值的情况下更改寄存器值?
此致、
帕特里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有一个关于 TPS65218D0编程序列的问题。
当我使用 IPG-UI 工具修改 DCDC 转换器的寄存器值时
寄存器中的值更改为默认值、我在短时间后不会应用这些默认值。
是否有任何序列可以在不复位为默认值的情况下更改寄存器值?
此致、
帕特里克
Patrick、您好!
检查 第5.6.4节 在 TPS65218D0产品说明书。 有些寄存器不是 EEPROM 组的一部分、无法永久更改。 通过编程过程、只能更改寄存器映射中标记为"E2"的位字段的默认值。
示例:

对于标记为"E2"的寄存器、您应该能够执行中的步骤。 第5.5.1节 更改默认设置。
此致、
詹姆斯