This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:编程序列

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, IPG-UI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323479/tps65218d0-programming-sequence

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: IPG-UI

您好!

有一个关于 TPS65218D0编程序列的问题。

当我使用 IPG-UI 工具修改 DCDC 转换器的寄存器值时

寄存器中的值更改为默认值、我在短时间后不会应用这些默认值。

是否有任何序列可以在不复位为默认值的情况下更改寄存器值?

此致、

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    检查  第5.6.4节 在  TPS65218D0产品说明书。  有些寄存器不是 EEPROM 组的一部分、无法永久更改。 通过编程过程、只能更改寄存器映射中标记为"E2"的位字段的默认值。

    示例:

    对于标记为"E2"的寄存器、您应该能够执行中的步骤。  第5.5.1节 更改默认设置。

    此致、

    詹姆斯