主题中讨论的其他器件:LM5155、
我使用 LM5156设计了一个直流/直流反激式转换器。 附加了原理图和稳压器设计文件。 我遇到异常行为。 在没有负载的情况下、它的锯齿波在输出上引起5V 至15V 的电压波动。 在使负载超过8W 后、它将变得稳定。 由于负载小于8W、它表现为电容器充电放电。 通过将输出电容从1mF 降至500uF、纹波更低、从而降低了功耗(例如、 它在输出电容较小的5W 后仍能正常工作)。
负载在启动时消耗的电力更少、因此会出现问题。 它会波动、并且负载未启动。 请建议如何解决该问题。 理想情况下、它应该在无负载时保持稳定。 它与软启动相关。 SS 或。 请提出任何解决方案。
谢谢。