This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156:LM5156/55空载时的输出波动

Guru**** 2521250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314427/lm5156-lm5156-lm5156-55-output-fluctuation-with-no-load

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:LM5155

   e2e.ti.com/.../1385.LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

我使用 LM5156设计了一个直流/直流反激式转换器。 附加了原理图和稳压器设计文件。 我遇到异常行为。 在没有负载的情况下、它的锯齿波在输出上引起5V 至15V 的电压波动。 在使负载超过8W 后、它将变得稳定。  由于负载小于8W、它表现为电容器充电放电。 通过将输出电容从1mF 降至500uF、纹波更低、从而降低了功耗(例如、 它在输出电容较小的5W 后仍能正常工作)。

负载在启动时消耗的电力更少、因此会出现问题。 它会波动、并且负载未启动。 请建议如何解决该问题。 理想情况下、它应该在无负载时保持稳定。 它与软启动相关。 SS 或。 请提出任何解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahim:

    感谢您联系我们、关于 您的查询、您的交叉频率似乎过低、我会将 COMP 引脚电路更改为计算器工具中建议的电路、然后查看它是否更稳定。

    您可以在 这里阅读有关稳定性 和 这个的更多信息

    希望它有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    低截止频率的原因是它采用12v 输入范围驱动。 在随附的 Excel 工作表中、如果我将输出电流更改为空载、大约= 0.02A、则环路需要 LDO 补偿电阻。 我尝试过硬件、但完全不起作用。 是因为穿越频率很低吗? 解决该问题的最佳方法是什么。


    e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56_5F00_design_5F00_values.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    请给我们一些时间与您联系。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    感谢您的更新。
    在无负载条件下、输出端始终会存在较大的纹波、因为器件无法保持如此小的占空比、因此会开始跳过脉冲、从而使输出不会失控。
    但是、我完全同意纹波不应在5V 至15V 的范围内。
    根据快速入门计算器、补偿是稳定的、尽管它很慢。 此外、器件以89kHz 的较低开关频率运行。 (器件建议最小 Fsw 为100kHz)
    如果补偿不能调整、我建议增加 FSW。 (例如400kHz)
    输出电容器是否具有高 ESR?
    低 ESR 电容器非常适合滤除开关噪声。 陶瓷电容器虽然具有较低的总电容、但最适合实现这一点。

    此设计已实现次级侧软启动。 当您说启动时会出现输出电容较小的波动时、您是说您会看到断续行为? 波形测量可能有助于完全了解该问题。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的下次访问。 开关频率约为250kHz。 输出为断续行为。 输出电容器的 ESR 大约为10m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    感谢您的回复、请给我们一些时间就此问题与您联系。

    目前我们的带宽相当窄。

    谢谢!  

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    感谢您的反馈。

    很抱歉、我这边对于开关频率的误解。
    您完全更正了此配置中的 FSW 设置为250kHz、这在建议限制范围内。

    以了解软启动期间的自动切断与恢复行为。 我们有一个应用手册、重点介绍如何改善反激式拓扑中的启动行为。
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf
    您或许能够找到与此相关的设计改进、以稳定启动。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过使用同一电源为 LM5156 VCC 放置一个 PS、可解决启动问题。 变压器产生大量噪声、并且输出也存在大量纹波。 检查 RC 钳位电路的最佳方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输到变压器辅助侧并导致 LM5156无法工作的输出端的噪声。 请查看原理图并提出相关建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    要计算 RC 和 RCD 缓冲器、我推荐我们的功率级设计工具、该工具随附了两者的计算工具、以及有关调整 RC 值的分步过程的简短说明:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、
    尼克拉斯