主题中讨论的其他器件: BQ25185、 bq24072、 BQ51050B
您好、Bill (我希望这能够帮助您、因为我们已经讨论过了)
根据您的建议、我将对充电器系统进行修改、现在将 BQ51013B 和 BQ25185一起用于为单节 LiFePO4电池充电。
以下是该电池的关键规格:
-额定容量600mA 0,2C CC 放电时
- 最小容量600mA
- 标称电压3.2V
- 最大充电电压3.65V 3.8V
- 标准充电
0.5°C 标准 2.5小时标称值
最大1°C 1.5小时快速
- 充电50%后在1kHz 时测得的电芯内部阻抗≤102Ohm
-充电温度15– 25°C 最高0 - 45°C
-标准充电
电芯充电、最初在0.5°C 至3.65V 之间具有恒定电流、
然后、在3.65V 恒定电压下
直至充电电流低于0.02C
----------------
这里是一个初步电路:
我的问题是:
-您能否检查一下,电路是否像这样好?
对于 BQ25185:
-我无法找到一个方法到 ILIMt 是600 mA 通过有 VBATREG 3.65V
数据表中 P.16上的表具有 RILIM/VSET 几个值、其中 ILIM 在500和1100 mA 之间变化。
我如何得到中间的东西? 如何设置 VBATREG?
-最后一个问题是关于 SYS 电压。
数据表显示、将电压调节到4.5V、
由于我随后有一个 LDO 来调节负载中所需的电压、因此我这里只需要2.4V 电压。
从内部将电池电压拉高、再从外部将其拉低、在我看来、从功率耗散方面并不明智。
我在数据表中找不到任何提及噪声的地方。 我想、该过程会产生一些纹波...?
抱歉、问题太多了...
此致、期待您的帮助、
古斯塔沃
PS:我更改了电路图像。 我已经连接了一个旧版本。