This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:将其与 BQ25185相结合

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ25185, BQ24072, BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322796/bq51013b-combining-it-with-bq25185

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ25185bq24072BQ51050B

您好、Bill (我希望这能够帮助您、因为我们已经讨论过了)

根据您的建议、我将对充电器系统进行修改、现在将 BQ51013B 和 BQ25185一起用于为单节 LiFePO4电池充电。

以下是该电池的关键规格:

-额定容量600mA 0,2C CC 放电时

最小容量600mA

标称电压3.2V

最大充电电压3.65V 3.8V

标准充电

0.5°C 标准 2.5小时标称值

最大1°C 1.5小时快速

充电50%后在1kHz 时测得的电芯内部阻抗≤102Ohm

-充电温度15– 25°C 最高0 - 45°C

-标准充电

电芯充电、最初在0.5°C 至3.65V 之间具有恒定电流、

然后、在3.65V 恒定电压下

直至充电电流低于0.02C

----------------

这里是一个初步电路:

我的问题是:

-您能否检查一下,电路是否像这样好?

对于  BQ25185:

-我无法找到一个方法到 ILIMt 是600 mA 通过有 VBATREG 3.65V

数据表中 P.16上的表具有 RILIM/VSET 几个值、其中 ILIM 在500和1100 mA 之间变化。

我如何得到中间的东西? 如何设置 VBATREG?

-最后一个问题是关于 SYS 电压。
数据表显示、将电压调节到4.5V、
由于我随后有一个 LDO 来调节负载中所需的电压、因此我这里只需要2.4V 电压。
从内部将电池电压拉高、再从外部将其拉低、在我看来、从功率耗散方面并不明智。
我在数据表中找不到任何提及噪声的地方。 我想、该过程会产生一些纹波...?

抱歉、问题太多了...

此致、期待您的帮助、

古斯塔沃

PS:我更改了电路图像。 我已经连接了一个旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo

    BQ51013B --需要仔细研究一下 AD 和 BQ51013B-EN AD 的连接。  通常、AD 接地、AD EN 悬空。

    BQ25185——让我再来谈谈这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的回复。

    对于 AD 和 BQ51050B-EN 连接、我遵循了使用 AD 和 bq24072的设计、因为引脚的行为似乎相同。

    BQ51050B 的数据表在 P32上对此进行了说明:

    ----------------

    " bq51050B 无线电源接收器和有线充电器

    9.2.2.1设计要求

    此解决方案的要求与第一种应用相同、因此所有通用元件都相同。 此解决方案添加了有线充电器和阻断背对背 FET (Q1)。

    只需启用有线充电器的添加。 bq5105x 上的 AD 引脚连接至直流电源的输入。 当 bq5105x 检测到 AD 引脚上高于 VAD-Pres 的电压时、BAT 引脚将被禁用(高阻抗)。 一旦 BAT 引脚被禁用、AD_EN 引脚将进行转换并启用 Q1。 如果不存在无线电源、则 AD 和 AD_EN 的功能保持不变、可以进行有线充电。"

    ----------------

    但事实 并非如此:"当 bq5105x 检测到 AD 引脚上的电压大于 VAD-Pres 时、BAT 引脚将被禁用(高阻抗)"、BQ51013B 数据表中未清楚说明。 但我希望它会相同、因为在 P37上:

    9.2.3在800 mA 上对锂离子电池进行无线和直接充电  图9-11中所示: BQ51013B 用作线性充电器的带适配器多路复用功能的无线电源

    使用与相同的过程   bq51050B 无线电源接收器和有线充电器

    您能否确认、OUT 将被 禁用(高阻抗)?

    此致、

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo

    对 BQ25185进行了更新-原理图看起来不错、仅典型 SYS 电容应为10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo

    BQ51013B --需要仔细研究 AD 和 AD-EN 连接。  通常、AD 接地、AD EN 悬空。

    Bill J --在没有开关电路的情况下将 AD 引脚连接到 OUT 将是一个问题。  当 OUT 变亮时、5V AD 将发出信号、指示无线电源关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是的,你是赖特,我没有看到这个"细节"。
     bq51050B 输出 是 BAT 并为电池充电、但由于 BQ51013B 不是充电器、因此与 BQ25185的组合似乎无法通过这种方式实现。 现在我了解了。

    我想、我们现在可以结束这个演示了。 我将不得不考虑另一个解决方案(始终且当然只能使用 TI 器件!  

    再次感谢、此致、

    古斯塔沃