This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电芯16电压是10的倍数(不正确)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323378/bq76952-bq76952-cell-16-voltage-come-in-multiple-of-10-not-correct

器件型号:BQ76952

您好、TI 团队、

           当前我在我们的应用中使用了 BQ7695202 BMS IC。 我使用52v 电池组并尝试读取16节电芯电压。 当我通过万用表进行检查时、每节电池的电压都接近3.25伏。 但是、当我尝试通过 BQ BMS IC 通过 I2C 通信读取电压时、电芯1到电芯15的电压为3250mv、这是可以的。 但电池16电压为32500。 问题是、我收到的电芯16电压是10的倍数。 读取电池16电压时、它们在 BQ IC 中是否存在任何问题。

感谢您发送

迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    正如您在电话中讨论的那样、您在固件中发现了该问题、现在已经解决。 如果您需要任何进一步的输入、请在论坛上告知我们。

    此致、

    V·乔拉