请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好、TI 团队、
当前我在我们的应用中使用了 BQ7695202 BMS IC。 我使用52v 电池组并尝试读取16节电芯电压。 当我通过万用表进行检查时、每节电池的电压都接近3.25伏。 但是、当我尝试通过 BQ BMS IC 通过 I2C 通信读取电压时、电芯1到电芯15的电压为3250mv、这是可以的。 但电池16电压为32500。 问题是、我收到的电芯16电压是10的倍数。 读取电池16电压时、它们在 BQ IC 中是否存在任何问题。
感谢您发送
迪帕克