This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:进入运输模式后无法开启

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321742/bq25628-wont-turn-on-after-entering-ship-mode

器件型号:BQ25628

你好

我们有一个产品已切换到 BQ25628 PMIC。 我们使一切都正常运行、但 QON 和运输模式存在问题。
有时、客户使用该产品后、某些器件会卡在 Limbo 模式下、无法由 QON 或充电唤醒。
QON 引脚上的上拉电阻相当小、因此我们最终使用20k 上拉电阻、因为我在 QON 开关上看到一个器件的电压出现波动。
即使这样、我们也遇到了一个设备在关闭状态下冻结的情况、每当我将其拆开以检查它(我必须断开电池)时、它就可以解决该问题。
什么可能导致如此罕见的间歇性问题、即在关闭状态下冻结 PMIC (将其保持8秒不起作用)。
该原理图基本上是参考原理图、在 QON 上增加了 NPN、因此可通过外部信号将其激活。
它还拾取了 MCU 的按钮按下操作。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您的意思是" 他们不能被 QON 或充电唤醒"?

    添加 20k 上拉电阻(R3)后、器件是否可通过 QON 或适配器插件退出运输模式?

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    1. PMIC 不会离开运输模式、输出侧没有电源。 即使在按住它8秒钟之后也是如此。 到目前为止、我只看到一个带有额外电阻器的电路板、断开并重新连接电池始终可以解决此问题。
    2.这是一个非常奇怪的问题,设备会作为有缺陷的产品返回,但每次我们把它们分开分析,它们就会运行的很好。
    我确实成功地赶上了电流、QON 引脚上的电压会随机波动。 我无法解释如何或为什么、但从那时起、我们一直在增加这个额外的电阻器以强制将其置为高电平。 QON 上的内部上拉电阻为250k、这是开始时相当高的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     添加 20k 上拉电阻(R3)后、该器件 大部分时间可能会退出运输模式、但并不总是如此、对吧?

    2. 能否提供从进入运输模式到不退出运输模式的分步测试程序?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    1.这个问题是在增加上拉之前出现的,上拉似乎已经解决了大多数问题(甚至可能是所有的,但我们确实有 一个 板到目前为止仍然有问题,在理论上,它可能是其他的东西)。
    2.没有规则,我们在装运前测试所有的设备,它们都工作正常,但过了一段时间,一些客户报告他们 不能再通电,我们已经把它们装回去了。 有时他们会回来正常工作、但每次我们断开板与电池的连接时、它都会解决问题。 有时甚至松开外壳螺钉也会修复(我怀疑焊接不良、但我从来没有发现它有什么问题、这一切都是在挑选和放置工厂完成的、而且如果它有焊接问题、我们也会有其他问题)。 几块罕见的电路板会持续存在问题、这就是我设法通过示波器看到 QON 上的电压出现波动(在低频时波动、在 布朗运动风格下低于10Hz)的原因。
    正如我所说的、没有规则、这不是我们可以重现的、但我能够通过将电路板浸泡在水中来模拟它(这会导致电流流入和流出 QON)。
    那么、我的问题是、我是否会在设计中错过一些东西? 是否存在我没搞清楚的勘误错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法复制您在 EVM 上的观察结果。 在进入运输模式之前、请收集有关充电器操作条件的详细信息、在进入运输模式后的活动、然后用户如何尝试退出运输模式。 调查将在获得更多信息后恢复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    当然、这是非常罕见的随机问题。 但是,如果你只是怀疑什么可能是问题在我身边,让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能会在以后提供更多相关信息时进行。 此时该线程被视为已关闭。

    感谢您的理解。