Other Parts Discussed in Thread: BQ25628
你好
我们有一个产品已切换到 BQ25628 PMIC。 我们使一切都正常运行、但 QON 和运输模式存在问题。
有时、客户使用该产品后、某些器件会卡在 Limbo 模式下、无法由 QON 或充电唤醒。
QON 引脚上的上拉电阻相当小、因此我们最终使用20k 上拉电阻、因为我在 QON 开关上看到一个器件的电压出现波动。
即使这样、我们也遇到了一个设备在关闭状态下冻结的情况、每当我将其拆开以检查它(我必须断开电池)时、它就可以解决该问题。
什么可能导致如此罕见的间歇性问题、即在关闭状态下冻结 PMIC (将其保持8秒不起作用)。
该原理图基本上是参考原理图、在 QON 上增加了 NPN、因此可通过外部信号将其激活。
它还拾取了 MCU 的按钮按下操作。