This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568236:TPS568236的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54KB20, TPS54JA20, TPS543A22, TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322809/tps568236-questions-of-tps568236

器件型号:TPS568236
主题中讨论的其他器件:TPS543A22TPS543820、TPS54JA20、TPS54KB20

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以满足  以下要求的建议?

1-1 输入电压额定值应高于9.2V。
1-2对于0.95V 输出、效率应高于90%。
1-3输出电流额定值应高于7.337A。
1-4 RθJA 规范应 尽可能降低、以便获得更好的热性能。

谢谢你。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    救世主今天出去了,明天他会对这事作出回应。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是适合您设计的产品、  

    热增强型封装  https://www.ti.com/product/TPS543B25T

    基于固定频率  

    TPS543A22

    TPS543820

    基于 COT  

    TPS54JA20

    TPS54KB20

    告诉我  

    谢谢

    Tahar