Other Parts Discussed in Thread: TPS54KB20, TPS54JA20, TPS543A22, TPS543820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568236 主题中讨论的其他器件:TPS543A22、 TPS543820、TPS54JA20、TPS54KB20
尊敬的团队:
我们是否有合适的解决方案可以满足 以下要求的建议?
1-1 输入电压额定值应高于9.2V。
1-2对于0.95V 输出、效率应高于90%。
1-3输出电流额定值应高于7.337A。
1-4 RθJA 规范应 尽可能降低、以便获得更好的热性能。
谢谢你。
吉米